柔性协作机器人在未来发展中面临哪些问题
行业资讯 2022/03/26

柔性机器人能够更加灵活准确完成各种操作是得以备受用户欢迎的主要优势,目前这种机器人可以分为生物以及工业两个大类,能够更好满足当前这两个领域当中的实际应用需求。虽然说现阶段这种机器人的设计已经在不断的完善,但还是面临着诸多发展的具体问题。接下来就柔性机器人所面临的相关问题做详细阐述。


微信图片_202012(1).jpg


问题一:驱动

机器人在未来发展当中面临的主要问题就是驱动这个方面,现阶段的机器人常用的驱动方式为电力,有人造的肌肉材料通过电能来产生驱动力,也有利用环境的变化来获得驱动的能力等等。不过实事求是来讲这些驱动方式在实际使用当中容易受到限制并会受到不同环境的影响,一旦这些影响发生对于机器人的精度就会产生很大的影响,特别是在电场温度较高的情况下很容易影响机器人整体的运动。


问题二:材料

材料因素其实也是机器人在未来发展当中所需要面临的另一大问题,因为新型的机器人在设计时更倾向于柔性的材料,这种材料既要满足柔软性的特点还要满足记忆形状等等不同的特点,只有这样的材料才能够根据不同的温度变化来进行合理的改变形状,而这也是新型机器人设计的初衷所在。在未来的发展当中随着更多新型材料的出现和使用,这种机器人的应用也会有着日渐扩大的范围。


其实柔性机器人目前所面临的主要发展问题表现在前述的这两个方面,由于不同领域当中应用的机器人类型不同故而在研究的方向上也有所差异,当然这些研究目前都还停留在实验的阶段当中,相信未来这种新型的机器人能够给广大用户呈现出来更多的应用优势。


最新新闻
申请样机
回到顶部